MITSUBISHI ELECTRIC Changements pour le meilleur

Avec plus de 100 ans d'expérience, Mitsubishi Electric est un leader mondial dans la fourniture de solutions de haute fiabilité. Pour les solutions d'efficacité énergétique et de sécurité, l'entreprise propose une offre complète, avec différents niveaux de solutions capables de répondre aux différents besoins des clients et permettant la création de systèmes pour chaque type d'application. En outre, Mitsubishi Electric offre un service d'assistance global grâce à la présence généralisée de centres d'assistance dans le monde entier.

Découvrez nos solutions

Moteur EM-A avec variateur FR-E800

La série EM-A est une famille de moteurs synchrones nouvellement développée utilisant une techologie de rotor à aimants parmanents innovante et brevetée, qui satisfait à la classe d'efficacité énergétique IE5. Cette technologie permet de réaliser un pilotage en vitesse et en positionnement de haute précision sans codeur.

Téléchargez notre catalogue ici
Sélectionner...

En remplissant ce formulaire, vous consentez à ce que les données saisies soient traitées par la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. et/ou ses sous-traitants, en tant que responsable de traitement aux fins de l’organisation et de la mise en œuvre de la formation en question. Les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement (droit à l’oubli), de limitation de traitement, d’opposition et de portabilité sur les données personnelles les concernant. Dans l’hypothèse où les participants souhaiteraient exercer l’un de ces droits, ils devront en faire la demande auprès de MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. par courrier électronique à l’adresse suivante: LDPC.France@fra.mee.com Notre politique de confidentialité est accessible via le lien suivant: fr.mitsubishielectric.com/fa/privacy

Les champs marqués d'un * sont obligatoires.

Variateur de fréquence | FREQROL

Les variateurs de vitesse Mitsubishi sont une véritable source d'économie d'énergie et permettent une utilisation maximale de l'entraînement avec une consommation d'énergie minimale.
Des fonctions d'optimisation du flux garantissent une efficacité optimale du moteur et permettent d'économiser jusqu'à 60 % d'énergie par rapport à un fonctionnement conventionnel sur secteur.

Jetez un coup d'œil à nos vidéos

Découvrez nos livres blancs!

Cliquez sur l'image pour télécharger nos livres blancs

L'onde numérique dans le traitement de l'eau

« L'eau est la force motrice de toute la nature » est une citation de Leonardoda Vinci. L'eau est également une ressource vitale pour le développement économique, l'agriculture, tous les secteurs de l'industrie et la durabilité des communautés. Découvrez comment les nouvelles technologies facilitent cette tâche.

Tirez le meilleur parti de votre variateur de fréquence

Dans un monde où les moteurs alimentent des systèmes critiques dans toutes les industries, les variateurs de fréquence (VFD) sont devenus un élément essentiel de la réussite. Les variateurs modernes sont plus intelligents, plus compacts, plus puissants, plus économes en énergie et disposent d'une multitude de fonctionnalités avancées dont les entreprises ne profitent peut-être pas.

Progrès dans la technologie des moteurs et l'efficacité énergétique

Les usines et les constructeurs de machines cherchent des moyens d'améliorer l'efficacité énergétique des moteurs. Cette amélioration passe par le remplacement des moteurs asynchrone standard, par des moteurs haut rendements IE5 comme notre moteur EM-A.

Où nous trouver ?

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.

2, Rue de l’Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex

Tel.: +33 (0)1 55 68 57 01
automatismes@mitsubishielectric.fr